Unsere Pressemitteilungen informieren Sie über neue Produkte und andere Entwicklungen bei Nanotec. Wenn Sie in unseren Presseverteiler aufgenommen werden möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an [email protected]


STF2818: Kleiner ultraflacher Schrittmotor von Nanotec Electronic

Durch hohe Geschwindigkeit idealer Antrieb für Feeder-Anwendungen und Stirrer (Rührer)

Feldkirchen, Juli 2013 – Ein sehr kleiner, ultraflacher Schrittmotor ist jetzt bei der Nanotec Electronic GmbH & Co. KG zu haben. Das Modell STF2818 hat ein Flanschmaß von 28 mm und ist nur 9,4 mm hoch. Der STF2818 ist neben dem größeren ST6318 der zweite ultraflache Schrittmotor in der Produktpalette. Ursprünglich wurde der kleine Schrittmotor für Feeder-Applikationen in der Halbleiterindustrie entwickelt, also dort, wo Bauteile als Rollenware zugeführt werden. Mit einer Rotorträgheit von 1,7 gcm² und einem Haltemoment von 0,98 Ncm erreicht er für seine Größe hohe Geschwindigkeit. In Kombination mit seinem Schrittwinkel von 1,8° eignet sich der STF2818 daher auch für viele andere Anwendungen, z.B. zum Einbau in Rührer (Stirrer). Optional ist der ultraflache Schrittmotor auch mit abgeflachter Welle erhältlich.

Pressekontakt

Sigrid Scondo
Tel. +49 89 900 686-37
Fax +49 89 900 686-50
E-Mail [email protected]