Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

Projektförderung

Die Nanotec Electronic GmbH & Co. KG  fördert seit vielen Jahren wissenschaftliche Projekte in Universitäten, Hochschulen und Berufsakademien mit Produkten und Expertenwissen.
Die Unterstützung eines wissenschaftlichen Projektes erfolgt unter der Maßgabe, dass es thematisch / inhaltlich innovativ ist, den Methoden wissenschaftlichen Arbeitens und Forschens entspricht und positive Auswirkungen auf die Gesellschaft erwarten lässt.

Förderpartner Deutschlandstipendium

Das Deutschlandstipendium fördert seit dem Sommersemester 2011 mit 300 Euro monatlich Studierende sowie Studienanfängerinnen und Studienanfänger, deren Werdegang herausragende Leistungen in Studium und Beruf erwarten lässt. Die Hälfte der Summe trägt der Bund und die andere Hälfte übernehmen private Stifter. Vom neuen Bündnis aus zivilgesellschaftlichem Engagement und staatlicher Förderung sollen mittelfristig bis zu acht Prozent der Studierenden an jeder deutschen Hochschule profitieren, wobei die Zahl der Geförderten kontinuierlich anwachsen soll.

Aus unserer Sicht bildet unser wissenschaftlicher Nachwuchses die Basis für die wirtschaftliche Zukunft unseres Landes. Dies gilt es zu unterstützen. Deshalb zählt Nanotec Electronic zu den Förderern des Deutschlandstipendium.

 

 

 

Verleihung des Deutschlandstipendiums, 2015
Foto: Andreas Heddergott

Automatisierte Wickelmaschine für Gitarrentonabnehmer

Im Studiengang Mechatronik/Feinwerktechnik der Hochschule München wurde von den Studierenden im Sommersemester 2016 im Rahmen der Lehrveranstaltung "Mechatronische Integration" eine automatisierte Wickelmaschine für verschiedene Gitarrentonabnehmer entwickelt.

Damit der Kupferlackdraht beim Aufwickeln auf den Spulenkörper nicht abreißt, wurde ein spezielles Federsystem entwickelt. Mit Hilfe der Steuerung SMCI35 konnte der zum Antrieb des Tonabnehmers verwendete Schrittmotor ST5918 so angesteuert werden, dass die Drehzahl mit zunehmender Wicklungsanzahl rampenförmig bis zu einem Schwellwert ansteigt, anschließend mit konstanter Drehzahl dreht und das Ende des Vorgangs abgebremst erfolgen kann.

Durch den Einsatz des Linearstellantriebs LS20 wird zudem ein kontinuierlicher Vorschub des Drahtes parallel zur Rotationsachse des Tonabnehmers über die gesamte Breite des Spulenkörpers erzeugt.

Modell eines Frachtschiffs

Von 14. bis 15. Mai 2016 fand die sogenannte Ecorace-Challenge im belgischen Brügge statt. Sieben Teams stellten dabei maßstabsgetreue Nachbauten eines Frachtschiffs vor, die in drei Kategorien bewertet wurden: Innovativstes Frachtschiff, bester Allround-Frachter und bestes Allround-Schiff (nicht Frachter). Außerdem wurde das Team mit dem besten Business Plan ausgezeichnet.

Die Preise für den innovativsten sowie den besten Allround-Frachter gewann das Team der Universität KU Leuven. Die Gruppe ließ „Galena“ zu Wasser – das Modell eines Frachters, der für die Binnenschifffahrt vorgesehen ist und so weiterentwickelt werden soll, dass er völlig autonom fährt. Für den Steuerantrieb der Galena verwendete das Ecorace-Team einen PD4-N5918L4204 und das Getriebe GPLE60-2S-16 von Nanotec. 

Entwicklung eines Therapiegeräts für die Hand

Wir gratulieren Dominic Libanio, Christian Schorr und Pascal Lindemann zu ihrem Sieg beim Landeswettbewerb „Jugend Forscht“ und zum 2. Platz beim Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz. Das von Nanotec mit Motoren unterstützte Projekt beschäftigt sich mit der Entwicklung eines Therapiegeräts für die Hand.

Häufig entsprechen die Ergebnisse nach Operationen an der Hand und der folgenden Therapie nicht den medizinischen Möglichkeiten, da die Bewegungstherapie aus Kosten- und Zeitgründen nur eingeschränkt verordnet und genutzt wird. Die Folgen können elementare Bewegungseinschränkungen und empfindliche Störungen der Feinmotorik an den Fingergelenken sein. Das Therapiegerät für die Hand soll den Arzt unterstützen und den Physiotherapeuten ergänzen. Jeder Finger erhält eine individuell angepasste Mechanik, die durch einen Nanotec-Linearmotor angetrieben wird. 

Entwicklung, Konstruktion und Fertigung eines Konstruktionsrobotersystems

An einer Hochschule in Berlin bekamen die Studierenden des Studiengangs Angewandte industrielle Elektrotechnik den Auftrag, einen Roboter zu entwickeln, der auf Grundlage eines selbstgeschriebenen PC-Programms eine Mauer in beliebiger Form baut. Innerhalb von sechs Monaten entstand daraufhin ein kabelloses, nahezu autonomes Konstruktionsfahrzeug, das von einem an Bord befindlichen ATmega32 gesteuert wird. Angetrieben wird das Fahrzeug von zwei innenliegenden Nanotec-Schrittmotoren, die jeweils ein an der Welle angebrachtes, außenliegendes Aluminiumrad antreiben. Dadurch ist eine punktgenaue Steuerung möglich. Zwei Schrauben, die vorne und hinten auf dem Boden aufliegen und bei der Fahrt gleiten, sorgen für Stabilität und tragen einen Teil des Fahrzeuggewichts. An der Front des Fahrzeugs befindet sich ein Linearaktuator, der an einer Linearführung und einer Gewindestange nach oben und unten fahren kann. An diesem ist ein Elektromagnet angebracht, der Holzbausteine, die mit einem Metallplättchen ausgestattet sind, anheben, in die richtige Höhe bringen und an einer vorgegebenen Stelle punktgenau wieder absetzen kann. Die Stromversorgung des Fahrzeugs wird mittels eines 12V Lithium-Polymer-Akkumulators sichergestellt. Über ein intuitiv zu bedienendes User-Interface wird es dem Benutzer ermöglicht, eine mehrlagige Mauer zu bauen, indem das Fahrzeug zwischen Basisstation und Baustelle hin- und herfährt.

Marc Zechel, Robert Fibich

Konstruktion eines Flaschenöffners

Seit 2009 veranstaltet das Institut für Maschinenbau der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen jährlich einen Wettbewerb, im Rahmen dessen studentische Teams eine Maschine entwickeln, die eine vorgegebene Aufgabe erfüllen muss. In diesem Jahr bestand die Herausforderung darin, einen automatisierten Flaschenöffner für Kronkorken zu konstruieren, herzustellen und zu programmieren. Nach dem Öffnen der Flasche soll automatisch eine definierte Menge des Getränks in ein Glas gefüllt werden. Sieger des Wettbewerbs 2015 ist ein Flaschenöffner, bei dem das vierköpfige Konstruktionsteam den Linearaktuator LS4118S1404-T6x2-75 von Nanotec zum Öffnen der Flaschen gewählt hatte – entscheidend waren Schnelligkeit und Zuverlässigkeit. 

Nachbau einer Schlauchpumpe

Im Projektmodul des Studienganges Mechatronik und Feinwerktechnik an der Hochschule München lautet die Aufgabe, aus einer Projektidee oder einem bereits existierenden Projekt ein fertiges Produkt zu bauen, inklusive Präsentation und Vorführung. Die Studierenden des Sommersemesters 2015 hatten sich vorgenommen, eine Schlauchpumpe mit einer Förderleistung von einem Liter pro Minute zu entwerfen, die Software dazu zu schreiben, die Pumpe aufzubauen und in Betrieb zu nehmen – mit der Vorgabe, die Kosten für den Nachbau unter 100 Euro zu halten. Das Team nutzte daher den 3D-Drucker der Hochschule München für die meisten Teile der Konstruktion, die Steuerung der Schlauchpumpe wurde mit einem Arduino Micro realisiert, der die Kommunikation mit dem PC, die Ansteuerung des Motors und das Auswerten der Sensoren übernimmt. Die Platine wurde im Elektroniklabor der Hochschule zusammengelötet und beherbergt den µC, Teile der Stromversorgung und den Motortreiber. Die Drehzahl wird mit Hilfe einer Lochscheibe überprüft und per Software ausgewertet. Damit der Nutzer die Pumpe bedienen kann, hat die Gruppe ein Frontend mit C-Sharp geschrieben. Die zentrale Schnittstelle zwischen der Software und dem konstruktiven Teil der Schlauchpumpe bildet ein Schrittmotor von Nanotec. 

Kentucky Derby

Am Institut für Angewandte Theaterwissenschaft der Justus-Liebig-Universität Gießen wurde als Studierendenprojekt der Nachbau einer Volksfest-Spielbude entwickelt – das „Kentucky Derby“. Bei diesem Geschicklichkeitsspiel geht es darum, ein mechanisches Pferd durch geschicktes Manövrieren von Spielbällen ins Ziel zu bringen. Im Unterschied zum Vorbild gibt es bei diesem Projekt jedoch keine direkte Interaktion, die Spielteilnehmer können also nicht direkt in das Spielgeschehen eingreifen. Stattdessen sitzen sie in einem separaten Raum und werden vom Spielleiter über eine Kamera beobachtet. Je engagierter sie sich zeigen, um ihr Pferd anzutreiben – beispielsweise durch Rufen oder Klatschen –, desto weiter wird das Pferd vom Spielleiter vorwärts bewegt. Für den Antrieb der Pferde wurden Schrittmotoren vom Typ PD4-N6018L4204 verwendet, die über die gleiche Software gesteuert werden wie das Licht und Ton – eine ideale Kombination aus mechanischen Elementen und audio-visuellen Medien. 

Schrittmotor für Tischhockey

Im Studiengang Mechatronik der Hochschule Karlsruhe wurde von den Studierenden im Wintersemester 2014/2015 im Rahmen einer Projektstudie ein Roboter für das Spiel Tischhockey entwickelt. Der Roboter soll dabei einen Mitspieler ersetzen und gegen einen „menschlichen“ Gegner spielen. Dabei sollte der Roboter vollständig autonom agieren und auch Entscheidungen bezüglich der Spielsituation selbstständig treffen können. Sowohl die Puckposition als auch seine Geschwindigkeit werden über ein Sensorsystem erfasst und durch eine Auswerteelektronik verarbeitet. Die Daten werden anschließend an den mechanisch angesteuerten Spielschieber weitergegeben werden, so dass dieser eine bestimmte Position anfahren und den Puck zurückspielen kann. Um den Schlitten zu bewegen, an dem der Spielschieber befestigt ist, werden Schrittmotoren von Nanotec eingesetzt. Der ST5918L4508 liefert das richtige Drehmoment für diese Anwendung und wird hier mit der Steuerung SMCI35 betrieben.

Quelle und Foto: Jakob Bokemeyer, Sergej Krohmer, Tobias Sperling, Urs Wetzel, Simon Wörner (Hochschule Karlsruhe)

Malomat - Hochschule Augsburg

Nanotec Electronic unterstützt das Hochschulprojekt MALOMAT  an der Hochschule Augsburg. Studenten des Studiengangs Mechatronik entwickelten eine Anlage, mit deren Hilfe schwerstbehinderte Kinder eine Leinwand eigenständig bemalen können. 

Im Fritz-Felsensteinhaus in Königsbrunn, eine Schule für körperlich und geistig eingeschränkte Kinder, spielt das Malen eine große Rolle im Unterricht. Dies gelingt oft nur unter großem Aufwand, da die Kinder normale Leinwände nicht selbstständig bemalen können. Sie wählen eine Farbe und zeigen ihren Betreuern an, an welcher Stelle die Leinwand bemalt werden soll. Die Lehrer benutzen dafür Farbtuben und lassen die Farbe an der gewählten Stelle die Leinwand hinunterlaufen. 

Mit Hilfe des MALOMAT können die Schüler selbstständig auf der Leinwand malen. Nach kurzen Vorbereitungsarbeiten lassen sich Linien in drei verschiedenen Farben malen. Die Steuerung der zwei Programme kann vollständig durch einen oder mehrere Schüler erfolgen, wobei auch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade möglich sind. Nanotec hat das Projekt mit einem Getriebmotor und einer Steuerung unterstützt.

SkyAmps - Drachenwindkraftwerk

Ein Projekt der nicht alltäglichen Art wurde mit sechs SMCI36 und SCMI35 Schrittmotor-Steuerungen der Nanotec Electronic GmbH & Co. KG realisiert: Eine Drachen-Windkraftanlage.
Gebaut wurde sie von acht angehenden Wirtschaftsingenieuren der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim, die damit gleich den Baden-Württemberg Challenge des European Satelite Navigation Competition 2011, auch als „Galileo Masters“ bekannt, gewonnen und als europaweit bestes Team abgeschnitten haben.

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved